This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329EVM:如果不使用 Motor Studio、则无法启动

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1384959/mcf8329evm-not-able-to-start-without-using-motor-studio

器件型号:MCF8329EVM

工具与软件:

你(们)好

我将 EVM 单元连接到我的电机。 我可以通过 Motor Studio 对其进行设置、并使其以100%的速度运行。 我已经关注了先前自己发布的视频:MCF8329EVM_Getting_started。 在上电过程中、我必须清除故障标志才能开始工作、但之后我可以使用电位器控制速度。 我使用所有寄存器对 EEPROM 进行编程。 拔下 USB 线并对 EVM 板进行下电上电(POT 设置为100%)、电机无法启动、则会触发故障。 我重新插上 Motor Studio、必须将配置重新加载到 Motor Studio 并清除标志、然后电机才会再次启动。

如何在没有 Motor Studio 的情况下运行驱动程序?  

每次重新连接时、看起来检测限制从80%级别改回60%。

我还尝试在下电上电之前断开所有 I2C 线路、以确保控制器 MCU 不会调整8329。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Luke、

    写入 EEPROM 时、请确保电机状态为 IDLE。  

    如果电机处于 RUN 状态、FAULT RE TRY 状态也会尝试短暂地旋转电机、可能会发生冲突。

    当电机处于运行状态时、器件不允许 EEPROM 写入完成。 请确认。

    在配置中、我们可以启用硬件制动引脚、施加制动以确保电机未旋转、并继续写入 EEPROM。

    谢谢、此致、

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 非常感谢、非常成功。 处于空闲模式时的已编程 EEPROM、驱动器现在可在上电时将电机启动至100%的速度。

    此致

    Luke