工具与软件:
你(们)好
我将 EVM 单元连接到我的电机。 我可以通过 Motor Studio 对其进行设置、并使其以100%的速度运行。 我已经关注了先前自己发布的视频:MCF8329EVM_Getting_started。 在上电过程中、我必须清除故障标志才能开始工作、但之后我可以使用电位器控制速度。 我使用所有寄存器对 EEPROM 进行编程。 拔下 USB 线并对 EVM 板进行下电上电(POT 设置为100%)、电机无法启动、则会触发故障。 我重新插上 Motor Studio、必须将配置重新加载到 Motor Studio 并清除标志、然后电机才会再次启动。
如何在没有 Motor Studio 的情况下运行驱动程序?
每次重新连接时、看起来检测限制从80%级别改回60%。
我还尝试在下电上电之前断开所有 I2C 线路、以确保控制器 MCU 不会调整8329。
谢谢