This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316C-Q1:电机的最大 RPM -使用 TI BLDC 无法实现超过30000RPM?

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1385162/mcf8316c-q1-maximum-rpm-of-motor----over-30000rpm-not-possible-with-ti-bldc

器件型号:MCF8316C-Q1
主题中讨论的其他器件:MCF8316A

工具与软件:

尊敬的 TI:  

与 MCF8316A 一起、我将尝试了解 BLDC 驱动器是否适合我们的需求。 具有霍尔传感器的无刷直流电机的规格如下所示。 所识别电机的供应商已表示、根据其经验、30000rpm 是 TI BLDC 驱动器的限值。 电机最大速度为60000rpm。 您能为我指出任何显示此过程应该起作用的数据、还是能为我指明可行的替代集成式 BLDC? 请告诉我您可能需要哪些其他信息。  

极对数:1

相间电阻:0.238欧姆

相间电感:0.0202mH

最大速度:60000rpm

标称电源电压:24V 直流

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi-Trace、

    MCF8316最高可驱动1.5kHz 的频率。 在这里、此电机的最大速度是60000rpm 和1个极对。

    以电气频率为单位的最大速度为1000Hz。  此外、电阻和电感也很好、因此没有问题。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.