请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCF8316C-Q1 主题中讨论的其他器件:MCF8316A
工具与软件:
尊敬的 TI:
与 MCF8316A 一起、我将尝试了解 BLDC 驱动器是否适合我们的需求。 具有霍尔传感器的无刷直流电机的规格如下所示。 所识别电机的供应商已表示、根据其经验、30000rpm 是 TI BLDC 驱动器的限值。 电机最大速度为60000rpm。 您能为我指出任何显示此过程应该起作用的数据、还是能为我指明可行的替代集成式 BLDC? 请告诉我您可能需要哪些其他信息。
极对数:1
相间电阻:0.238欧姆
相间电感:0.0202mH
最大速度:60000rpm
标称电源电压:24V 直流
谢谢!