This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8705-Q1:它是否可以由 PWM H 桥控制模式下的非死区时间插入 IN1/IN2信号驱动?

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8705-Q1, DRV8706-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1384980/drv8705-q1-could-it-be-driven-by-non-deadtime-inserted-in1-in2-signal-on-pwm-h-bridge-control-mode

器件型号:DRV8705-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8706-Q1

工具与软件:

嗨、团队:  

它是否可由 PWM H 桥控制模式下的非死区时间插入 IN1/IN2信号驱动、以便使用器件 tDEAD 和 tDEAD_D?

例如、没有将死区时间补充 PWM 信号施加到 IN1和 IN2、 DRV8705-Q1是否自动插入 tDEAD + tDEAD_D? 这样使用器件死区时间功能是否可以?

此外、DRV8705-Q1和 DRV8706-Q1是否都是相同的情况?

此致、
OCHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ochi-San、

    是的、死区时间插入由驱动器完成、因此您可以在输入端提供互补的 PWM 信号。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keerthi、  

    感谢您的快速响应。

    此致、
    OCHI