请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8705-Q1 主题中讨论的其他器件: DRV8706-Q1
工具与软件:
嗨、团队:
它是否可由 PWM H 桥控制模式下的非死区时间插入 IN1/IN2信号驱动、以便使用器件 tDEAD 和 tDEAD_D?


例如、没有将死区时间补充 PWM 信号施加到 IN1和 IN2、 DRV8705-Q1是否自动插入 tDEAD + tDEAD_D? 这样使用器件死区时间功能是否可以?

此外、DRV8705-Q1和 DRV8706-Q1是否都是相同的情况?
此致、
OCHI