工具与软件:
在最近一批原型 PCBA 中、我们遇到了 DRV2700问题。 以下是详细信息:
- 问题描述 :其中一个 DRV2700装置出现异常行为。 当 MCU 启用 DRV2700时、无论模拟输入值如何、功率电感器都会升温至超过100°C。
- 升压电压变化 :即使没有负载、升压电压也在100V 至60V 之间波动。
- 引脚特性 :测试每个管脚的特性后,我们发现只有 EN 管脚异常。 接地阻抗约为22欧姆、无论 MCU 是否启用芯片、电压都保持在约1.27V。
在抵达时对这一特殊的 PCBA 进行了检查、并验证了这些组件是否处于良好状态。
请求支持 :
- 导致此类故障的潜在原因是什么?
- 我们是否应检查特定条件或部件以确定根本原因?
感谢您的帮助。
此致、
Cain