This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8412:在将 Vdd 降低到10.85v 以下时可以节省任何潜在的功耗?如果是、其值是多少?

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1386473/drv8412-any-potential-power-saving-could-be-made-in-reducing-vdd-below-10-85v-and-if-so-to-what-value

器件型号:DRV8412

工具与软件:

E2E 表示、  

 与数据表[Vdd 时的10.5mA (400kHz 50%占空比)]中发布的电流相比、我似乎观察到通过 Vdd 的电流更高。  我测量了68mA 的 RMS 电流驱动负载在300KHz 和25%占空比。 下图是通过电流探头测量到 Vdd 的电流。 我还注意到 Vdd 最小值为10.8V、但根据图表 Vdd 仅为3.3V LDO 供电。 我想检查是否可以在将 Vdd 降低到10.85v 以下时节省任何潜在的功耗、如果是、其值是多少。

谢谢!

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谁是客户、他们的应用是什么?

    他们是在 EVM 上进行此测量、还是在自己的电路板上进行测量? (如果原理图在自己的板上、他们能否共享)

    他们能否尝试数据表中指定的确切条件来查看其是否符合相应规格(400kHz 50%占空比)?

    当处于空闲模式而不是以50%的占空比运行时、它是否与空闲的数据表规格相匹配?

    此致!

    Keerthi