请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8412 工具与软件:
E2E 表示、
与数据表[Vdd 时的10.5mA (400kHz 50%占空比)]中发布的电流相比、我似乎观察到通过 Vdd 的电流更高。 我测量了68mA 的 RMS 电流驱动负载在300KHz 和25%占空比。 下图是通过电流探头测量到 Vdd 的电流。 我还注意到 Vdd 最小值为10.8V、但根据图表 Vdd 仅为3.3V LDO 供电。 我想检查是否可以在将 Vdd 降低到10.85v 以下时节省任何潜在的功耗、如果是、其值是多少。

谢谢!
Adam