This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323R:DRV8323RHRGZR 损坏3次

Guru**** 2444900 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8323RH, LAUNCHXL-F280025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1387021/drv8323r-drv8323rhrgzr-damaged-3-times

器件型号:DRV8323R
Thread 中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F280025C

工具与软件:

您好!

我有定制板,基于 或99%复制的 BOOSTXL-DRV8323RH,我的代码基于 Universal_Motorcontrol_Lab +外部 油门设备  ,用于控制 IsSet_A 或 Ref_Hz 4.08值,在 boostxl-drv8323rh + launchxl-f280025c 它工作正常,但当我复制它在定制板:  

1.使用 CCS 运行、40V 锂聚合物电池和30V 电源、  Ref_Hz 在"CCS Expressions"窗口下更改 CCS/263/IsSet_A、同时 flagEnableRunAndIdentify 保持 true - OK

2.独立运行30V 电源,无 CCS 控制,flagEnableRunAndIdentify  通过外部节流装置控制 Ref_Hz 307/IsSet_A , flagEnableRunAndIdentify 保持 开启和关闭相关  Ref_Hz 值527.503.cn -正常  

3.独立运行 40V 锂聚合物电池,不带 CCS,  通过外部油门装置控制 Ref_Hz / IsSet_A, flagEnableRunAndIdentify 保持 开启和关闭相关  Ref_Hz 值- 损坏  

VM 和 VDRAIN 引脚损坏  

MOSFET 损坏的 D 和 S 短接、这次是 A 相、最后一次是 C 相、这是随机的

e2e.ti.com/.../8156.Sch.pdf

您认为它是由 VM 和 VDRAIN 引脚分离引起的吗? 如果你需要我的 PCB 可以我 PM 你?

  

Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    VDRAIN 和 VM 需要连接到同一电源的同一电压、因此可能是这种情况造成了损坏。 更多信息、请参阅数据表的第8.3.1.4.5节。 这可能会导致外部 MOSFET 损坏、这可能反映在您观察到的损坏中。

    此致!

    Davis