Thread 中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F280025C
工具与软件:
您好!
我有定制板,基于 或99%复制的 BOOSTXL-DRV8323RH,我的代码基于 Universal_Motorcontrol_Lab +外部 油门设备 ,用于控制 IsSet_A 或 Ref_Hz 4.08值,在 boostxl-drv8323rh + launchxl-f280025c 它工作正常,但当我复制它在定制板:
1.使用 CCS 运行、40V 锂聚合物电池和30V 电源、 Ref_Hz 在"CCS Expressions"窗口下更改 CCS/263/IsSet_A、同时 flagEnableRunAndIdentify 保持 true - OK
2.独立运行30V 电源,无 CCS 控制,flagEnableRunAndIdentify 通过外部节流装置控制 Ref_Hz 307/IsSet_A , flagEnableRunAndIdentify 保持 开启和关闭相关 Ref_Hz 值527.503.cn -正常
3.独立运行 40V 锂聚合物电池,不带 CCS, 通过外部油门装置控制 Ref_Hz / IsSet_A, flagEnableRunAndIdentify 保持 开启和关闭相关 Ref_Hz 值- 损坏


VM 和 VDRAIN 引脚损坏

MOSFET 损坏的 D 和 S 短接、这次是 A 相、最后一次是 C 相、这是随机的
您认为它是由 VM 和 VDRAIN 引脚分离引起的吗? 如果你需要我的 PCB 可以我 PM 你?

Danny