工具与软件:
大家好、团队成员:
此产品由3.7V 锂电池供电、并由 LN2289升压电路升高至5V、从而为 DVR8832供电。
测试后、电机启动时会出现大约0.6A 的瞬时高电流、如下图所示。 是否有有效的方法来抑制这种瞬时电流?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、团队成员:
此产品由3.7V 锂电池供电、并由 LN2289升压电路升高至5V、从而为 DVR8832供电。
测试后、电机启动时会出现大约0.6A 的瞬时高电流、如下图所示。 是否有有效的方法来抑制这种瞬时电流?


尊敬的 Reed:
这是有刷直流(BDC)电机的预期行为。 当电机未运行时、反电动势(BEMF)为0、初始电流将接近 VMOTOR、将电机上的电压除以绕组直流电阻。 一旦电机旋转、BEMF 就会启动并减小电流、最终稳定在一个基于电机达到稳定状态速度的值。
通常、这不应给电池带来太多负载。 增大大容量电容器 C7容值可以减小此启动浪涌电流期间的电池应力(如果需要考虑这一点)。
话虽如此。 缓解初始浪涌电流的一种方法是通过将 VSET 从 启动电压缓慢增加到目标电压来实现电机的软启动。 这可能需要外部 DAC 类型控制来改变 VSET、这可能是一种复杂的方法。 您可能必须对斜升速率进行实验、以确保电机以足够的扭矩启动应用。
此致、Murugavel