This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8832:应用问题。

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1387032/drv8832-application-problem

器件型号:DRV8832

工具与软件:

大家好、团队成员:

此产品由3.7V 锂电池供电、并由 LN2289升压电路升高至5V、从而为 DVR8832供电。
测试后、电机启动时会出现大约0.6A 的瞬时高电流、如下图所示。 是否有有效的方法来抑制这种瞬时电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:

    有多种方法可以限制浪涌电流。 最有效的方法是将 PWM 输入信号从0%逐渐增加到100%。 另一种方法是为电机添加串联阻抗(电阻器或电感器)、但在稳态期间、这也会增加压降。  

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:

    这是有刷直流(BDC)电机的预期行为。 当电机未运行时、反电动势(BEMF)为0、初始电流将接近 VMOTOR、将电机上的电压除以绕组直流电阻。 一旦电机旋转、BEMF 就会启动并减小电流、最终稳定在一个基于电机达到稳定状态速度的值。  

    通常、这不应给电池带来太多负载。 增大大容量电容器 C7容值可以减小此启动浪涌电流期间的电池应力(如果需要考虑这一点)。  

    话虽如此。 缓解初始浪涌电流的一种方法是通过将 VSET 从 启动电压缓慢增加到目标电压来实现电机的软启动。 这可能需要外部 DAC 类型控制来改变 VSET、这可能是一种复杂的方法。  您可能必须对斜升速率进行实验、以确保电机以足够的扭矩启动应用。

    此致、Murugavel