This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8705-Q1:电机驱动器问题

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1381466/drv8705-q1-motor-driver-issue

器件型号:DRV8705-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

我们在应用中使用 DRV8705SQRHBRQ1电机驱动器。 我们已经查看了您的原理图和布局、并且电路板正常工作。 但是、在测试期间、我们的电路板会烧毁、无法通电。 调试后、我们发现 U18驱动器 IC 的 VREF 引脚(引脚16)与地短路(请参见附加原理图)。

我们使用新的 DRV8705S 替换电机驱动器、对电路板进行了返工。 现在、电路板成功加电、但是我们在驱动程序初始化过程中遇到一个错误。 该错误消息如下所示:"CONFIG IC_CTRL READ WRITE STAGE:4400、READ:E486"。 有关详细信息、请参阅随附的图片。

您能帮助我们解决此错误吗? 此外、什么可能导致上述错误?

如需更多信息、请联系我们。

e2e.ti.com/.../1884.DRV8705S_5F00_Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sonali、

    错误消息如下:"config IC_CTRL read write stage: 4400, read:E486"

    看起来像通信错误。  如果我解码的是正确的、这意味着他们尝试 从 IC_CTRL 寄存器中读取、并获得了故障信号和欠压信号、还有 EN_DRV=1。   

    欠压警告肯定是您的程序引发的警告。  

    这可能是由 PVDD 欠压或 VCP 欠压引起的-读取 IC_STAT_2寄存器将告诉您哪一个。   

    在该警告与先前损坏的器件之间、我将研究您的逻辑电源、并确保其行为符合规格。   

    此致!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacob、

    感谢您的快速响应。

    我们已解决先前的错误、但现在收到以下错误消息。 有关详细信息、请参阅随附的图像:

    '状态寄存器:0x80c1、错误寄存器:0x8'。

    GateDriver0状态:

    • 栅极驱动器状态寄存器1错误:0x0
    • 栅极驱动器状态寄存器2错误:0x0
    • 栅极驱动器状态寄存器3错误:0x0

    我们观察到 U4 SO 驱动器引脚电压为0V、并且我们没有连接任何负载。

    谢谢!

    Sonali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sonali、

    您能否验证您的 SPI 格式是否符合数据表中的时序要求和 SPI 模式?  

    此致!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacob、

    请在下面找到 SPI 波形和时序。

    THI_nSCS:157ns

    tCLKH:1.75us

    tCLKL:1.78us

    TH_SDI:740ns

    tCLK:3.56us

    谢谢!

    Sonali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sonali、请再给我两天时间来看看这个问题。  我在 SDO 上根本看不到任何响应、这让我认为此通信与器件不起作用。  您手头是否有可以比较 SPI 信号的 EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sonali、

    在正确的模式下、SPI 格式看起来正常。  您是否成功解决了最近的问题?