主题中讨论的其他器件: MOTORSTUDIO
工具与软件:
尊敬的 TI:
在数据表中、提到了电机锁定、硬件锁定和软件锁定、这让我有点困惑。
使用 MCF8316C-Q1期间、这三种锁是否始终启用?
2.这三种锁有什么区别? 您能举几个例子吗?
3.我们的产品有2个设计要求:
(1)一种是失速检测
我认为这可以通过 LOCK_ILIMIT 来实现。 我们将 LOCK_ILIMIT 配置为某个大于额定峰值电流的值、手动将电机转子保持为静止状态、我们可以在 MotorStudio 上看到 LOCK_ILIMIT 故障。 我想确认这种 失速检测方法是否正确;
(2)另一种是速度异常检测
例如、电机会以600RPM 的目标速度旋转、 有人试图按下电机转子并将速度减慢到500RPM 左右、MCF8316C-Q1是否能够 自行检测到该速度异常默认值?
我测试了 第 7.3.22.13.2节中提到的异常 BEMF (ABN_BEMF)、但 当我尝试保持 电机转子并降低转速时、无法获得 ABN_BEMF 故障。

谢谢!
Alex