请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC12040 工具与软件:
您好!
目前、我们在 MC 设计中使用 UCC12040DVE 隔离式直流/直流转换器。 然后进行了 EMI 测试。
传导发射测试根据 DO-160G 第21节进行。 从次级侧或隔离接地层检测到8MHz 噪声峰值。
我附上了设计的原理图和布局。
是否有任何建议可抑制这种噪声耦合?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Siva、
UCC12040使用集成式高频变压器、正如任何传统变压器一样、您应采用最佳做法、不要在变压器附近或下方布线迹线/信号。 您的 PCB 布局显示了大量的覆铜、布线和过孔直接布置在 UCC12040下方。 我建议遵循 UCC12050EVM-022 作为优化下一个布局修订版的指南。 同时、请尝试添加铁氧体磁珠、共模扼流圈和/或 GNDS 至 GNDP y 电容器。 更多详细信息(包括元件推荐)可通过下面超链接的之前的 EMI 博文找到。
此致、
Steve