This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC12040:建议使用 UCC12040DVE 来抑制这种噪声耦合

Guru**** 2443510 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC12040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1388745/ucc12040-ucc12040dve-recommendations-to-suppress-this-noise-coupling

器件型号:UCC12040

工具与软件:

您好!  

目前、我们在 MC 设计中使用 UCC12040DVE 隔离式直流/直流转换器。  然后进行了 EMI 测试。

传导发射测试根据 DO-160G 第21节进行。  从次级侧或隔离接地层检测到8MHz 噪声峰值。

我附上了设计的原理图和布局。  

是否有任何建议可抑制这种噪声耦合?