请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV10975 工具与软件:
我最近购买了一个 DRV10975EVM、想要通过我的 PC 上的 GUI 连接它以将设置写入 EEPROM、但它需要高于22V 的电源、如附加的屏幕所示。
相比之下、我在查看 DRV10975的数据表时、输入电压范围为6.5-18V。 
是否可以只使用22V 的输入电压将设置值写入 EEPROM? 
此外、根据最终产品的规格、我们希望在8V 下运行、但是否可以在8V 下将设置值写入 EEPROM?