This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10975:DRV10975的输入电压范围

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10975EVM, DRV10975

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1388274/drv10975-input-voltage-range-of-drv10975

器件型号:DRV10975

工具与软件:

我最近购买了一个 DRV10975EVM、想要通过我的 PC 上的 GUI 连接它以将设置写入 EEPROM、但它需要高于22V 的电源、如附加的屏幕所示。

相比之下、我在查看 DRV10975的数据表时、输入电压范围为6.5-18V。
是否可以只使用22V 的输入电压将设置值写入 EEPROM?

此外、根据最终产品的规格、我们希望在8V 下运行、但是否可以在8V 下将设置值写入 EEPROM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuki:

    对于非易失性编程电压必须为22V、对于运行电机、最大电压为18V。 请勿使用22V 电压旋转电机、并且在8V 电压下无法进行非易失性编程。

    有关说明、请参阅数据表的"非易失性存储器"一章。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.