This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8836:DRV8836时序问题

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1389026/drv8836-drv8836-timing-issue

器件型号:DRV8836

工具与软件:

您好、TI:

我们按照数据表进行操作、检查有关 AINx 到 AOUTx 或 BINx 到 BOUTx 的时序。

我们发现时序似乎与数据表不同。

是不是?"

您可以帮助检查测试结果吗?

对实际应用有什么影响?

e2e.ti.com/.../DRV8836_5F00_test_5F00_result.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Blue、

    感谢您发送编修。 发布的时序参数由在 TA = 25C、Vcc = 5V 和 RL = 20 Ω 条件下运行的设计仿真确保。请确认您的测试是否在这些相同的测试条件下执行?

    这些时序变化通常不应影响应用。 当使用驱动器的可变占空比 PWM 输入时、输出上升时间和下降时间将决定可以输出的最低占空比。 例如、在某个占空比(如5%或7%)高于该占空比时、可能没有任何输出、输出将显示正常。 这是任何具有有限上升时间和下降时间的驱动器的标准行为。  

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Murugavel

    我们使用 MOTO 驱动程序来控制 MOTO 镜头缩放和 P-Iris。 我们在 Vcc= 3.3V 下的运行。

    参考电路如下。我们使用 IN/IN 模式来控制我们的 MOTO 镜头。

    您知道我可以在哪里控制 RL = 20欧姆吗?

    我们的设计中应该是3.3V。 我们是否需要遵循规范来检查时序??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Blue、

    发布的时序仅在电阻负载下进行连接、如下所示。 随着电机负载 L 和 R 的变化、将更改时序。 A 输出和 B 输出的变化非常相似、因此此处不用担心。 您无需借助 Zoom 和 P-Iris 步进电机控制执行任何操作。 此模式配置为 IN/IN 模式。 您的 MCU GPIO 将提供步进线圈时序控制。  

    您在这方面是否遇到了任何问题? 谢谢。

    此致、Murugavel