This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、TI:
我们按照数据表进行操作、检查有关 AINx 到 AOUTx 或 BINx 到 BOUTx 的时序。
我们发现时序似乎与数据表不同。
是不是?"
您可以帮助检查测试结果吗?
对实际应用有什么影响?
您好、 Blue、
感谢您发送编修。 发布的时序参数由在 TA = 25C、Vcc = 5V 和 RL = 20 Ω 条件下运行的设计仿真确保。请确认您的测试是否在这些相同的测试条件下执行?
这些时序变化通常不应影响应用。 当使用驱动器的可变占空比 PWM 输入时、输出上升时间和下降时间将决定可以输出的最低占空比。 例如、在某个占空比(如5%或7%)高于该占空比时、可能没有任何输出、输出将显示正常。 这是任何具有有限上升时间和下降时间的驱动器的标准行为。
此致、Murugavel
您好、Blue、
发布的时序仅在电阻负载下进行连接、如下所示。 随着电机负载 L 和 R 的变化、将更改时序。 A 输出和 B 输出的变化非常相似、因此此处不用担心。 您无需借助 Zoom 和 P-Iris 步进电机控制执行任何操作。 此模式配置为 IN/IN 模式。 您的 MCU GPIO 将提供步进线圈时序控制。
您在这方面是否遇到了任何问题? 谢谢。
此致、Murugavel