请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC3626 工具与软件:
如图15所示的电流检测放大器在 SNS_NI 和 SNS_I 引脚上可能会看到+/-电压作为差分信号、尤其是在4象限模式下。 假设 Unitrode IC 通过12 VDC 电源供电到地、当电机以4象限模式运行时、电流检测处的电压为+和-如图15所示。 这是否意味着当电流反向流动时、即使不是由负电源电压供电、感测放大器也能感测负电压? 我没有在规格第4页的电流检测放大器部分中指定输入差分电压。 低于0伏的电流感应放大器的范围是多少。 例如、当 0.1欧姆检测电阻上的电流最大为3A 时、负电压摆幅可以为-0.3伏。 您能否提供有关感应放大器输入电压范围的详细信息。 谢谢