This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3626:UCC3626

Guru**** 2442090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1388777/ucc3626-ucc3626

器件型号:UCC3626

工具与软件:

如图15所示的电流检测放大器在 SNS_NI 和 SNS_I 引脚上可能会看到+/-电压作为差分信号、尤其是在4象限模式下。 假设 Unitrode IC 通过12 VDC 电源供电到地、当电机以4象限模式运行时、电流检测处的电压为+和-如图15所示。 这是否意味着当电流反向流动时、即使不是由负电源电压供电、感测放大器也能感测负电压? 我没有在规格第4页的电流检测放大器部分中指定输入差分电压。 低于0伏的电流感应放大器的范围是多少。 例如、当 0.1欧姆检测电阻上的电流最大为3A 时、负电压摆幅可以为-0.3伏。 您能否提供有关感应放大器输入电压范围的详细信息。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TurGuy、

    请允许我花一些时间来研究您的问题。 我将在7月24日前与您联系。

    此致、

    约书亚