This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245-Q1:DRV8245PQPWPRQ1的3.3V VDD 逻辑电源。

Guru**** 2442090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1389900/drv8245-q1-3-3volt-vdd-logic-supply-for-drv8245pqpwprq1

器件型号:DRV8245-Q1

工具与软件:

DRV8245PQPWPRQ1的数据表中规定了建议的 Vdd 最小值。 =4.5V、最大值= 5.5V。

当 Vdd=3.3V 时、逻辑部分是否可以与3.3V 处理器配合使用? 或者它是否必须在4.5V 至5.5V 范围内?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

     DRV8245PQPWPRQ1 VDD 必须处于4.5V 至5.5V 范围内。 对于3.3V GPIO 逻辑电平接口、您可以考虑 DRV8245SQPWPRQ1。 此型号具有外部 VDD 输入选项。 它从 VM 输入内部获得。 如果 VM 低于 VMUV、则器件将不工作。  DRV8245P 没有此缺点。  

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Murugavel4367您好、 也许我的器件型号错误。  我在指的型号是唯一一个具有外部 VCC 引脚的型号。  所有其他器件的 HTSSOP28封装的引脚24具有 nSLEEP。  该器件标记为 SPI (P)型号。  您是否认为具有外部 VDD 引脚的器件可以从3.3V 电源供电并正常运行、或者我必须使用 SPI (S)型号来避免需要5伏电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更正了 VDD 而非 VCC 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    您输入的器件型号不正确。 那是 P 型号、也是 SPI 型号。 P 型号具有外部数字电源 VDD 引脚、以代替 SPI (S)型号(可订购器件型号为  DRV8245SQPWPRQ1)的 nSLEEP 引脚。  

    此型号具有外部 VDD 输入选项。

    抱歉、这是一个拼写错误-表示此型号没有外部 VDD 输入选项。 抱歉混淆了。

    简短答案:  

    1. P 型号要求 VDD 为4.5V 至5.5V、逻辑接口为5V。

    2. S 型号具有源自 VM 的内部数字电源。 nSLEEP 引脚还为 SDO 输出提供逻辑高电平-请参阅下面从数据表中的引脚说明中捕获的内容。 当 nSLEEP = 3.3V 时、器件将处于唤醒状态、SDO 逻辑高电平将为3.3V。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  我想我已经明白了。