工具与软件:
DRV8245PQPWPRQ1的数据表中规定了建议的 Vdd 最小值。 =4.5V、最大值= 5.5V。
当 Vdd=3.3V 时、逻辑部分是否可以与3.3V 处理器配合使用? 或者它是否必须在4.5V 至5.5V 范围内?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
DRV8245PQPWPRQ1的数据表中规定了建议的 Vdd 最小值。 =4.5V、最大值= 5.5V。
当 Vdd=3.3V 时、逻辑部分是否可以与3.3V 处理器配合使用? 或者它是否必须在4.5V 至5.5V 范围内?
Brian、您好!
您输入的器件型号不正确。 那是 P 型号、也是 SPI 型号。 P 型号具有外部数字电源 VDD 引脚、以代替 SPI (S)型号(可订购器件型号为 DRV8245SQPWPRQ1)的 nSLEEP 引脚。

此型号具有外部 VDD 输入选项。
抱歉、这是一个拼写错误-表示此型号没有外部 VDD 输入选项。 抱歉混淆了。
简短答案:
1. P 型号要求 VDD 为4.5V 至5.5V、逻辑接口为5V。
2. S 型号具有源自 VM 的内部数字电源。 nSLEEP 引脚还为 SDO 输出提供逻辑高电平-请参阅下面从数据表中的引脚说明中捕获的内容。 当 nSLEEP = 3.3V 时、器件将处于唤醒状态、SDO 逻辑高电平将为3.3V。


此致、Murugavel