This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353F:有关器件 GND 和内部电阻器值的问题

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1386387/drv8353f-questions-regarding-device-gnds-and-internal-resistor-values

器件型号:DRV8353F

工具与软件:

嗨、BLDC 团队:

我一位客户正在与 DRV8353FSRTAR 合作执行一个新项目、我们希望数据表中包含几个内容、这些内容有助于您澄清:

  1.  数据表中提及了许多不同的接地端(即 GND、AGND、PGND、BGND 和 DGND)。 您可以帮助说明所有接地表示什么、以及是否应该采取任何特定的预防措施来确保此器件的接地稳定吗? 实际路由到引脚的唯一信号似乎是 GND 和 AGND、其他信号是否是纯内部接地网络?
  2. 数据表还提到了"在睡眠模式下和当 VVM < VUVLO 时、所有外部 MOSFET 都被禁用。 高侧栅极引脚 GHx 由 A 拉至 SHx 引脚 内部电阻器 低侧栅极引脚 GLx 被拉至 PGND 引脚 内部电阻器 "。 您能分享一下这些内容的价值吗 内部电阻器 因为我认为数据表中没有指明这一点?

-Matt Calvo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Matt、

    感谢您的提问。 我已将其分配给一名团队成员来提供更新。  

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!  

    请在下面查找我的评论:  

    [quote userid="268353" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1386387/drv8353f-questions-regarding-device-gnds-and-internal-resistor-values 整个数据表中提到了许多不同的接地(即 GND、AGND、PGND、BGND 和 DGND)。 您可以帮助说明所有接地表示什么、以及是否应该采取任何特定的预防措施来确保此器件的接地稳定吗? 实际路由到引脚的唯一信号似乎是 GND 和 AGND、其他信号也是纯内部接地网?[/QUOT]

    对于 DRV8353F、确实有两个独立的接地层:AGND (或"模拟接地")、通常建议用于较低的电压/电流输入 (例如 VREF)、这些平面可能会受噪声更大的信号的影响更大、  

    GND 平面是一个通用平面、用于其他较高电压/电流输入/输出(例如输入电源和功率级接地连接)的系统接地。 如果电机相电流连接到同一接地平面上、则这种分离对于在更敏感的信号上产生噪声的情况非常有用。  

    PGND ("电源接地")和 DGND ("数字接地")非常相似- PGND 将用于电源平面输入/输出、而 DGND 将用于更敏感的数字逻辑信号。

    BGND 我认为是为降压稳压器输入/输出保留的接地平面。

    [报价 userid="268353" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1386387/drv8353f-questions-regarding-device-gnds-and-internal-resistor-values 数据表还提到"在睡眠模式下和当 VVM < VUVLO 时、将禁用所有外部 MOSFET。 高侧栅极引脚 GHx 由 A 拉至 SHx 引脚 内部电阻器 低侧栅极引脚 GLx 被拉至 PGND 引脚 内部电阻器 "。 您能分享一下这些内容的价值吗 内部电阻器 因为我认为数据表中没有指定这一点?

    我认为下拉电阻为150千欧、这里的给定系统方框图中显示了这些电阻:

     

    我希望这些信息对您有所帮助、如果您有任何其他问题、请进一步联系!

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    我会将此信息传递给客户、并让他们直接在该主题上评论、并提出他们可能遇到的任何后续问题!

    -Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、 Matt!  

    很高兴能够提供帮助。

    此致、  

    -约书亚