工具与软件:
嗨、BLDC 团队:
我一位客户正在与 DRV8353FSRTAR 合作执行一个新项目、我们希望数据表中包含几个内容、这些内容有助于您澄清:
- 数据表中提及了许多不同的接地端(即 GND、AGND、PGND、BGND 和 DGND)。 您可以帮助说明所有接地表示什么、以及是否应该采取任何特定的预防措施来确保此器件的接地稳定吗? 实际路由到引脚的唯一信号似乎是 GND 和 AGND、其他信号是否是纯内部接地网络?
 - 数据表还提到了"在睡眠模式下和当 VVM < VUVLO 时、所有外部 MOSFET 都被禁用。 高侧栅极引脚 GHx 由 A 拉至 SHx 引脚 内部电阻器 低侧栅极引脚 GLx 被拉至 PGND 引脚 内部电阻器 "。 您能分享一下这些内容的价值吗 内部电阻器 因为我认为数据表中没有指明这一点?
 
-Matt Calvo