请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UC2625-UC2625 EP 工具与软件:
您好!
我们使用 UC2625MDWREP 作为换向芯片、它为高侧和低侧输出生成栅极脉冲、以控制三相 BLDC 电机。 使用 UC2625MDWREP ,最大20V 电机可以直接连接,但我们要求400V。
电机要求如下:
电压- 400V
电流- 5A
是否存在任何栅极驱动器 IC 以及从 UC2625MDWREP 获取栅极脉冲来控制电机的集成 MOSFET。