This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2625-MOSFET:用于 UC2625-MOSFET 的栅极驱动器 IC 和集成 EP EP

Guru**** 2442090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1388607/uc2625-ep-gate-driver-ic-along-with-integrated-mosfets-for-uc2625-ep

器件型号:UC2625-UC2625 EP

工具与软件:

您好!

我们使用 UC2625MDWREP 作为换向芯片、它为高侧和低侧输出生成栅极脉冲、以控制三相 BLDC 电机。 使用 UC2625MDWREP ,最大20V 电机可以直接连接,但我们要求400V。

电机要求如下:

电压- 400V

电流- 5A

是否存在任何栅极驱动器 IC 以及从 UC2625MDWREP 获取栅极脉冲来控制电机的集成 MOSFET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asha:

    感谢您的提问。   

    5A 规格是否是峰值电流要求?  

    请允许我尽快提出适当的建议。

    此致、  

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua

    电机上的直流电流大约为5到6A、而相电流大约为7A。 这些是瞬时值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asha:

    感谢您的答复。   

    我相信我们没有能够完全符合这些规格的器件、 但最匹配的将是我们的新款650V、5A 峰值 GaN 驱动器 DRV7308

    请在您有机会查看此选项后告知您的想法。  

    此致、  

    -约书亚