工具与软件:
您好! 
我正在开发一个板、其中包含四个8462DDW 驱动器、其连接方式如图所示。 (事先我必须说这是我第一次使用步进电机、因此我可能不知道基本知识) 
在固件中、我将向您展示我正在测试的配置记录: 
#define 5转/秒 
#defin STEP_PER_TURN  200.0 
MICROSTEP_MODE = STEP_1_8
TRQ_DAC = 50%
STEP_EDGE = STEP_RISING_EDGE;
VREF_INT_EN = 1;
DECAY = SMART_TUNE_DYNAMIC_DECAY;
其余配置寄存器具有默认值
在电机运行2小时的测试后、板开始变得很热、电机外壳很热、我甚至不能触摸它。 我的问题是: 
发动机温度过高是正常的吗? 
有什么提示可以降低环境中的热量? 
您对我给您的配置记录有何看法? 优化的提示? 
关于噪音:在2小时,发动机发出恼人的噪音。 它不强大,但恼人,如果你在它周围很长时间。 
哪些元素使其噪声更大或更小? 



PCB 的部分数据:
-最后一层是 GND ,它通过与金属接触的材料散热。
-必须指出 TRQ_DAC 寄存器将为最大电流的50%。 更大的扭矩不是必需的、因此在我的应用中超过70%是没有意义的。 (70为上限)
德州仪器(TI)全体成员的问候 
我希望你能引导我。