This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A:优化电机效率

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1385997/mcf8329a-optimizing-motor-efficiency

器件型号:MCF8329A

工具与软件:

您好、TI 专家、我的应用需要极其高效的定制无传感器 BLDC 电机才能与 MCF8329A 配合工作。 电机当前正在旋转、我想知道如何通过调整不同的参数来优化功耗。
我有一个运行速度为6000rpm、扭矩为0.6Nm 且电源电流为10.27A 的电机。

根据 MCF8329A  规格"为了实现最大效率、直轴电流设置为零(ID_ref = 0)、这将确保定子和转子磁场彼此正交(相差90o)。 如果启用了弱磁或 MTPA、在闭环运行期间、Id_ref 可能为零或负值。"

我的电机以6000rpm 的转速运行、具有10.27A 的电源电流和0.6Nm 的扭矩。

在开发板上、我尝试了 MTPA 功能和弱磁功能、但无法降低电流。

如何提高电机的效率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nguyen:

    在详细介绍之前、我先解释一下 MTPA 的作用。

    正如您正确理解的那样、MTPA 将利用电机的磁阻扭矩来提高效率。 MTPA 对于具有良好凸极的电机结构有效。

    D 轴和 Q 轴的电感应该不同。 如果我们知道 Ld、Lq (D 轴中的电感值)、Q 轴可编程参数字段中的值。

    仅在用户配置中启用 MTPA 是不够的、我们还需要对 LD、LQ 值进行编程、以便正确估算扭矩电流。

    如果我们不知道 Ld、Lq、则可以用另一种方法来调整凸极因子、看看效率是否提高。

    在寄存器 PERI_CONFIG ->位字段[凸 极百分比]中、我们可以在1至15之间进行编程、这是1%至15%、以及 MTPA 启用位。  

    通过这样做、在相同速度下、我们可能会看到、如果电机具有凸极、则所产生的总线电流可能会降低。

    不要超过所需增加凸极、否则可能会开始减弱磁通和效率下降。

    启用磁通减弱会在较高速度时降低效率、而这是不必要的。

    我还将对 EVM 进行一些更正。

    在 EVM 上使用的 R SHUNT /RSENSE 值是多少? 如果1m Ω 有时焊接接触电阻会增加测量误差,为了改善 SNR ,让我们更改为3m Ω 及以上。

    根据 RSENSE、我们需要配置基极电流值。

    如何计算基极电流

    • GD_CONFIG2->BASE_CURRENT:该参数用于选择可以提供给电机的最大电流。 基极电流被用作基准、而电流阈值取自基极电流基准。
    • 开环电流限值示例(MOTOR_ING_ILIMIT STARTUP2àOL、闭环电流限值 FAULT_INC CONFIG1àILIMIT、LOCK_ILIMIT、HW_LOCK_ILIMIT)由基极电流的百分比推导得出
      • GD_CONFIG1 (0xAC)、用于 CSA_GAIN 选择(5V/V、10V/V、20V/V、40V/V)
      • 用于 BASE_CURRENT 值(15位字段)的 GD_CONFIG2 (0xAE)

      基极电流= {1.5/(RSHUNT*CSA_GAIN)}

      GD_CONFIG2 =基极电流* 32768/1200

      示例:

      如果我们更改为5m Ω Rshunt、则 CSA_GAIN = 10V/V

      基极电流=(1.5)/(0.005 * 10)= 30A

      GD_CONFIG2 = 30 * 32768/1200 = 820 =十六进制值0x334

    PWM 频率:

    尝试使用15000或20000频率并进行测试。

    谢谢、此致、

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Venkatadri S

    明白了。 感谢您的回答。

    谢谢!

    Thao