This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8235:默认配置

Guru**** 2440930 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8235, DRV8213, DRV8231A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1390907/drv8235-default-configuration

器件型号:DRV8235
主题中讨论的其他器件: DRV8213DRV8231A

工具与软件:

您好!

我正在新设计中使用 DRV8235。 我想在没有 I2C 的情况下使用它、但驱动器无法正常工作。  

是否可以将其与默认配置和没有 I2C 配合使用?

我附上具有定制电路板中可用驱动器引脚排列的原理图。

此致、

Daniel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    遗憾的是、并非如此、需要设置 EN_OUT 位才能启用输出。   

    作为权变措施、您可能只针对该命令按位输出 I2C 信号、但为此、您仍需要将 SDA/SCL 线路连接到 MCU。   

    您的负载的电流和电压是多少?  我可能会为您推荐另一个比 DRV8235更便宜的纯硬件器件。

    此致!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacob、

    感谢您的答复。 矿山要求是 一个非常小的桥梁(3x3mm 也可以)、它具有2-3A 和用于2S/3S 烧结。

    您是否知道同样的封装和引脚排列可以找到其他电桥? 我还设计了 PCB、虽然在下一个版本中更改了电桥、但我希望检查我的完整设计。

    此致、

    Daniel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于相同的尺寸、您最好使用 DRV8213 并使用2S 电池进行初始测试、因为该器件的额定最大电压仅为11V。

    以下是我们的驱动器、其封装和引脚数与 DRV8235相同、但我不知道以下任何一个 DRV8213的引脚排列是否类似: https://www.ti.com/motor-drivers/brushed-dc-bdc-drivers/products.html#2954=WQFN&2955=16& 

    此致!

    Jacob  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacob、

    再次感谢您! 我将查看 DRV8213。

    …μ m 可以在电路板之外配置 I2C 寄存器(EN_OUT)? 寄存器存储器是否易失?

    此致、

    Daniel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了!

    遗憾的是、它不是易失的-每次启动时都需要写入器件设置。   

    对于您的下一个版本的电路板  、可以查看 DRV8231A -它的峰值为35V/3.7A、只有8引脚所有硬件控制、比 DRV8235便宜得多。   

    另一个选择是 DRV8876 、尽管它是比 DRV8231A 更旧的器件。   

    此致!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢 Jacob。 我的所有疑虑都 得到了解决。

    此致、

    Daniel。