主题中讨论的其他器件: DRV8213、 DRV8231A
工具与软件:
您好!
我正在新设计中使用 DRV8235。 我想在没有 I2C 的情况下使用它、但驱动器无法正常工作。
是否可以将其与默认配置和没有 I2C 配合使用?
我附上具有定制电路板中可用驱动器引脚排列的原理图。

此致、
Daniel。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
对于相同的尺寸、您最好使用 DRV8213 并使用2S 电池进行初始测试、因为该器件的额定最大电压仅为11V。
以下是我们的驱动器、其封装和引脚数与 DRV8235相同、但我不知道以下任何一个 DRV8213的引脚排列是否类似: https://www.ti.com/motor-drivers/brushed-dc-bdc-drivers/products.html#2954=WQFN&2955=16&
此致!
Jacob