工具与软件:
大家好:
使用全桥负载以连续模式驱动电机、开路检测没有问题。 但是、当通道在 PWM 模式下运行时、只要占空比更小、时间幅度就大于旧的抗尖峰脉冲时间。 该通道将确定开路并设置 IC_STAT。 OLD = 1。
即使设置了负电流有源开路负载检测、也无法完全解决误判断问题。 (例如、OLD_NEG_EN=1、当占空比小于40%时将发出 OLD 警告;OLD_NEG_EN=0、当占空比小于60%时将发出警告)
在这种情况下、需要执行哪些操作才能在低占空比环境中检测开路? 或者是否必须使用无源开路负载检测?
谢谢。