This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8912-Q1:PWM 模式下的开路检测

Guru**** 2442090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1383528/drv8912-q1-open-circuit-detection-in-pwm-mode

器件型号:DRV8912-Q1

工具与软件:

大家好:

使用全桥负载以连续模式驱动电机、开路检测没有问题。 但是、当通道在 PWM 模式下运行时、只要占空比更小、时间幅度就大于旧的抗尖峰脉冲时间。 该通道将确定开路并设置 IC_STAT。 OLD = 1。

即使设置了负电流有源开路负载检测、也无法完全解决误判断问题。 (例如、OLD_NEG_EN=1、当占空比小于40%时将发出 OLD 警告;OLD_NEG_EN=0、当占空比小于60%时将发出警告)

在这种情况下、需要执行哪些操作才能在低占空比环境中检测开路? 或者是否必须使用无源开路负载检测?

谢谢。