This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV110:DRV110 PWM 不工作。

Guru**** 2442090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1384185/drv110-drv110-pwm-not-working

器件型号:DRV110

工具与软件:

您好!  

我正在尝试使用 DRV110APWR 操作接触器线圈。 我希望电流大约为60mA、工作电压应在80V 至250V 之间。 我已经尝试了几种 ROSC 和 Rhold 组合来稳定电流、但电流总是随电压变化、这意味着当我增加电压时、电流也会增加。 当我在 DSO 上观察该波形时、发现脉冲与电压没有变化。 导通时间始终相同、但应随着电压的变化而变化。 下面分享了该电路的原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jitender、

    如果问题发生在保持期间、我怀疑是因为1MΩ Ω 电阻器上的电压低于30mV:

    您是否可以为此尝试不同的电阻?  

    我还对您的传感电阻器电路感兴趣-看起来您已经有一个10kΩ 电阻器和一个150Ω 电阻器-我认为传感电阻器应该小得多、按100Ω 的比例计算  

    此致!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:  

    感谢您的答复。 我已尝试了 Ihold 和 Isense 的各种组合、但 PWM 的问题仍然是相同的、因为它没有变化。 此外、从83V 到100V、线圈会产生振铃噪声。 我现在使用的值是 R7-1M、R4- 200m Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jitender、

    您能否发布一些这种情况的波形捕捉图像?  这可以帮助我们进行调试