工具与软件:
您好!
我使用 DRV8873S 设计了一个阀门控制器(用于驱动简单的直流电机)、但我不确定如何计算/选择压摆率和 Toff 时间。 数据表仅提到了如何设置它们、而没有提到如何选择合适的值。 您能给我一些指导吗?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我使用 DRV8873S 设计了一个阀门控制器(用于驱动简单的直流电机)、但我不确定如何计算/选择压摆率和 Toff 时间。 数据表仅提到了如何设置它们、而没有提到如何选择合适的值。 您能给我一些指导吗?

尊敬的 David:
此设计提供了压摆率 SR 控制来降低 EMI。 这将是特定于您的应用、具体取决于电机感应和开关。 通常、应选择可提供所需 EMI 性能的最高 SR 设置。 较慢的 SR 将增加功率 FET 损耗、并且无法输出 PWM 的极低占空比。
TOFF 是电流调节 PWM 的关断时间。 较低的值将 PWM 频率推至可闻频率之外、有助于降低可闻噪声。 但是、这将增加开关损耗。 因此、正确的值取决于您的应用要求。 我希望这对您有所帮助。
此致、Murugavel
尊敬的 David:
感谢您的参与。
在我先前关于 TOFF 的回复的第二段中、我将内部 TON 和 tOFF 电流调节周期称为 PWM 频率。 我指的是电流调节周期的频率。 我假设您要使用内部电流调节 DIS_ITRIP = 0x00b。 这也会导致开关损耗和相关的辐射 EMI。 因此、选择正确的 SR 对于降低这种 EMI 并满足散热要求非常重要。 您可以使用 数据表中的这个公式(突出显示部分)计算开关损耗和相关的功率耗散。 然后、根据热要求和 EMI 要求、您可以为您的应用选择合适的 SR。

问题。 TOFF = 80us 可以为您提供最低的开关损耗、但考虑到 tDRIVE 时间、开关频率也将在10kHz 范围内。 这在某些应用中可能是令人讨厌的可闻噪声。 要将该噪声移出可闻频带、您应该降低 TOFF、最快为20us。 TOFF = 40us 将得到~ 20kHz 的 PWM 频率、足以使噪声恰好高于可闻限值。

如果禁用电流调节、TOFF 设置将无关紧要、并且除电机启动时产生的 EMI 外、SR 可能不起作用。 如果此 EMI 水平高于您的系统要求、则使用较慢或最慢的 SR 可能会大有裨益。 我希望这对您有所帮助。 谢谢你。
此致、Murugavel