This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2625EVM-CT:外部触发器用户指南与电路板不一致(?)

Guru**** 2440930 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2604, DRV2625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1387460/drv2625evm-ct-user-guide-for-external-trigger-does-not-align-with-board

器件型号:DRV2625EVM-CT
主题中讨论的其他器件:DRV2604DRV2625

工具与软件:

我们希望对由外部触发 DRV2625但找不到用户指南中提到的任何组件的应用进行原型设计。 用户指南展示了一个音频插孔(图4-3)、但它似乎不在电路板上。 同样、说明将信号应用于"PWM 测试点"、该测试点似乎没有在电路板上。 最后、图示显示的是 DRV2604、而不是 DRV2625。 若想了解如何评估 DRV2625的外部触发功能、该器件能够提供任何帮助、我们不胜感激

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、  

    J17的引脚1上提供了触发功能。 该网络连接到 MSP430、但即使 MSP 开启、仍然可以从外部驱动。

    或者、也可以通过完全移除 J3将 MSP 配置为不能通电

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。 不幸的是、我在继续沿着这条道路前进的过程中面临着一些挑战。

    4.5.1 MSP430触发控制
    1.进入其他硬件模式。

    有2个"其他硬件模式":按住"+" 3秒钟以进入"GUI 模式"、或按住"-" 3秒钟以获得"蓝牙模式"、这两种模式似乎都不起作用(如2)

    2.使用增量模式按钮(+)选择模式0 (00000'b)。

    我假设按下"+"按钮会循环"MODE" LED (M1..M4)、直到没有 LED。 遗憾的是、在"GUI 模式"或"蓝牙模型"中均不会发生这种情况

    •B1–选择板载 ERM
    •B2–选择板载 LRA
    •B3–触发器选择(1 =内部触发器、2 =外部 边沿、3 =外部 级别)
    •B4–使用 MSP430触发波形序列。
    3.使用外部 I2C 端口的波形填充波形序列发生器。
    4.使用按钮 B1或 B2选择板载 ERM 或 LRA。
    5.使用 B3按钮选择外部边缘(2)或外部级别(3)触发器。 触发类型如所示
    二进制时间来降低总噪声。

    按下 B3时、LED 无变化。 哪些应该显示二元模式?


    6.按 B4按钮将触发信号应用到 IN/TRIG 引脚。

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、  

    现在看看您的意思... 在线 DRV2625EVM 用户指南出了很多问题。 您提到的4.4-4.7部分不适用于此 EVM、而是指 DRV2604EVM。 似乎 TI 更新了2021年的格式、并且出于某种原因添加了这些部分

    我们将 删除这些文件...

    您是否有 Haptic Control Console GUI https://www.ti.com/tool/HAPTICS-CONSOLE ?

    您可以使用 GUI 轻松测试外部触发功能

    -启动 HCC

    -插入式 EVM ( EVM 应该春天到生活和振动)

    -按住(+) 3秒钟、您应该会看到 EVM 右侧的& LED 亮起  

    -按 HCC 窗口顶部的 CONNECT

    -你应该会看到下面的窗口出现,在此窗口中你可以选择 ERM/LRA 模式和触发功能。 然后、可以选择"Set Low"和"Set High"来将 Trig 引脚置为有效。 这是切换连接到器件的 MSP430上的输出引脚。 或者、您可以将您自己的触发信号连接到 J17上的引脚1并从其他一些主机器件触发。  

    请注意、其中一些 EVM 库存具有较旧的固件、这可能会导致 HCC 在您按"Connect"后崩溃。 您可以通过以下步骤在 HCC 中更新固件

    -启动 HCC

    -帮助->固件更新

    -按照指示在尖叫

    -选择"DRV2625EVM-CT-1p10"

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道我不会疯。 我将尝试这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您能使它正常工作、请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的检查。 我仍有问题、认为固件升级会有所帮助。

    我尝试使用以下内容进行升级:

    HapticControlConsole 1.3.0.2\EVMFirmwareUpdater\Firmware\DRV2625EVM-CT-1p10.txt

    并获得:

    BSL 器件已断开连接
    找到 TI 标准 BSL 器件。
    需要 TI-txt 格式固件才能更新
    器件已准备好更新
    更新过程开始。
    批量擦除...
    批量擦除完成
    成功解锁 mini-BSL
    发送已满 RAM BSL:0_7_7_37
    更新过程失败。
    固件更新失败:无法启动已满 RAM BSL:0_7_7_37

    有什么建议吗?

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    您发现 EVM 有哪些问题? 如果您能够将 EVM 连接到 GUI、那么应该不需要更新固件。

    您使用的是哪个版本的 Windows、我需要检查 HCC 是否已在 Windows 11上进行了全面测试。 另一个 USB 端口也是值得尝试的。

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    取得成功。 直接插入 USB 而不是使用集线器、这让我能够升级 FW、并且我弄清楚了如何使外部触发器正常工作。 它正是我们需要的、所以我们现在很好。

    感谢您的帮助!