主题中讨论的其他器件:DRV2604、 DRV2625
工具与软件:
我们希望对由外部触发 DRV2625但找不到用户指南中提到的任何组件的应用进行原型设计。 用户指南展示了一个音频插孔(图4-3)、但它似乎不在电路板上。 同样、说明将信号应用于"PWM 测试点"、该测试点似乎没有在电路板上。 最后、图示显示的是 DRV2604、而不是 DRV2625。 若想了解如何评估 DRV2625的外部触发功能、该器件能够提供任何帮助、我们不胜感激

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我们希望对由外部触发 DRV2625但找不到用户指南中提到的任何组件的应用进行原型设计。 用户指南展示了一个音频插孔(图4-3)、但它似乎不在电路板上。 同样、说明将信号应用于"PWM 测试点"、该测试点似乎没有在电路板上。 最后、图示显示的是 DRV2604、而不是 DRV2625。 若想了解如何评估 DRV2625的外部触发功能、该器件能够提供任何帮助、我们不胜感激

感谢你的帮助。 不幸的是、我在继续沿着这条道路前进的过程中面临着一些挑战。 
4.5.1 MSP430触发控制 
1.进入其他硬件模式。 
有2个"其他硬件模式":按住"+" 3秒钟以进入"GUI 模式"、或按住"-" 3秒钟以获得"蓝牙模式"、这两种模式似乎都不起作用(如2)
2.使用增量模式按钮(+)选择模式0 (00000'b)。
我假设按下"+"按钮会循环"MODE" LED (M1..M4)、直到没有 LED。 遗憾的是、在"GUI 模式"或"蓝牙模型"中均不会发生这种情况 
•B1–选择板载 ERM 
•B2–选择板载 LRA 
•B3–触发器选择(1 =内部触发器、2 =外部 边沿、3 =外部 级别) 
•B4–使用 MSP430触发波形序列。 
3.使用外部 I2C 端口的波形填充波形序列发生器。 
4.使用按钮 B1或 B2选择板载 ERM 或 LRA。 
5.使用 B3按钮选择外部边缘(2)或外部级别(3)触发器。 触发类型如所示 
二进制时间来降低总噪声。 
按下 B3时、LED 无变化。 哪些应该显示二元模式? 
6.按 B4按钮将触发信号应用到 IN/TRIG 引脚。 
提前感谢 
您好、Craig、
现在看看您的意思... 在线 DRV2625EVM 用户指南出了很多问题。 您提到的4.4-4.7部分不适用于此 EVM、而是指 DRV2604EVM。 似乎 TI 更新了2021年的格式、并且出于某种原因添加了这些部分
我们将 删除这些文件...
您是否有 Haptic Control Console GUI https://www.ti.com/tool/HAPTICS-CONSOLE ?
您可以使用 GUI 轻松测试外部触发功能
-启动 HCC
-插入式 EVM ( EVM 应该春天到生活和振动)
-按住(+) 3秒钟、您应该会看到 EVM 右侧的& LED 亮起
-按 HCC 窗口顶部的 CONNECT
-你应该会看到下面的窗口出现,在此窗口中你可以选择 ERM/LRA 模式和触发功能。 然后、可以选择"Set Low"和"Set High"来将 Trig 引脚置为有效。 这是切换连接到器件的 MSP430上的输出引脚。 或者、您可以将您自己的触发信号连接到 J17上的引脚1并从其他一些主机器件触发。

请注意、其中一些 EVM 库存具有较旧的固件、这可能会导致 HCC 在您按"Connect"后崩溃。 您可以通过以下步骤在 HCC 中更新固件
-启动 HCC
-帮助->固件更新
-按照指示在尖叫
-选择"DRV2625EVM-CT-1p10"
此致、
Arthur
感谢您的检查。 我仍有问题、认为固件升级会有所帮助。
我尝试使用以下内容进行升级:
HapticControlConsole 1.3.0.2\EVMFirmwareUpdater\Firmware\DRV2625EVM-CT-1p10.txt
并获得:
BSL 器件已断开连接 
找到 TI 标准 BSL 器件。 
需要 TI-txt 格式固件才能更新 
器件已准备好更新 
更新过程开始。 
批量擦除... 
批量擦除完成 
成功解锁 mini-BSL 
发送已满 RAM BSL:0_7_7_37 
更新过程失败。 
固件更新失败:无法启动已满 RAM BSL:0_7_7_37 
有什么建议吗?
提前感谢