工具与软件:
你(们)好
我 之前在这个链接中提出了一个问题、但不幸的是、我没有得到答案。 我有 DRV10983和 Nanotec 电机的使用经验。
当我在寄存器中设置以下值时、电机持续旋转(几秒钟后不会停止)。 所以链接中提到的问题不会出现。 但是速度不受控制。 此问题仅发生在闭环中、而不发生在开环中...如果我更改闭环寄存器、电机将不能正确旋转、并且该问题再次出现。 我该怎么办?
#define REG_20 0x1D
#define REG_21 0x2E
#define REG_22 0x49
#define REG_23 0x00
#define REG_24 0xC0
#define REG_25 0xFF
#define REG_26 0x88
#define REG_27 0xF4
#define REG_28 0xAE
#define REG_29 0xC9
#define REG_2A 0x0C
#define REG_2B 0x0D
谢谢
此致、
DIBA