This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983:后缀:PWPR

Guru**** 2440950 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1389418/drv10983-suffix-pwpr

器件型号:DRV10983

工具与软件:

您好!

我们正在尝试从 Micronel 鼓风机"径向鼓风机 U65ML-024KT-5"切 换到 Boreasa 鼓风机"微型离心鼓风机 C60S1-xxPR-05-LX 系列"。  以下是我们对 Micronel 鼓风机的设置:

I2C_WRITE_REGTER (DRV10983_I2C_ADDR、DRV10983_MotorParam1、0x4A);//驱动器输出频率50kHz、12"RM"(电机相电阻)
I2C_WRITE_REGISTER (DRV10983_I2C_ADDR、DRV10983_MotorParam2、0x2B);//驱动器输出频率50kHz、12"RM"(电机相电阻)
I2C_WRITE_REGISTER (DRV10983_I2C_ADDR、DRV10983_MotorParam3、0x3A);//驱动器输出频率50kHz、12"RM"(电机相电阻)
I2C_WRITE_REGISTER (DRV10983_I2C_ADDR、DRV10983_SysOpt1、0x00);//
I2C_WRITE_register (DRV10983_I2C_ADDR、DRV10983_SysOpt2、0x60);//
I2C_WRITE_REGISTER (DRV10983_I2C_ADDR、DRV10983_SysOpt3、0xC0);//控制系数:11、开环启动加速000 (57Hz/s)、开环启动加速010 (19Hz/s)//是0xFA 默认值
I2C_WRITE_REGISTER (DRV10983_I2C_ADDR、DRV10983_SysOpt4、0xCB);//
I2C_WRITE_REGISTER (DRV10983_I2C_ADDR、DRV10983_SysOpt5、0xB0);//
I2C_WRITE_REGISTER (DRV10983_I2C_ADDR、DRV10983_SysOpt6、0x09);//
I2C_WRITE_REGISTER (DRV10983_I2C_ADDR、DRV10983_SysOpt7、0xB9);//闭环加速:011 (0.77 Vcc/s)、卡在闭环中:1 (启用)死区时间:9 //默认值为0xD9
I2C_WRITE_REGISTER (DRV10983_I2C_ADDR、DRV10983_SysOpt8、0x0D);//
I2C_WRITE_register (DRV10983_I2C_ADDR、DRV10983_SysOpt9、0x0C);//

当我们尝试使用现有设置的新 Boreasa 鼓风机时、它几乎没有开始转动、然后停止。  我们尝试了3根导线/绕组的每种组合、但行为始终相同-启动和停止。

设置是否会导致新鼓风机出现故障?  您对从哪里开始寻找有什么建议吗?

谢谢。

-Petere2e.ti.com/.../Boreasa_5F00_Blower_5F00_C60S1_2D00_xxPR_2D00_05_2D00_Lx-_2800_002_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您分享详细信息、我将查看数据表和您的设置。 我将在本周结束前作出答复

    谢谢、此致、

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Venkatadri。  为了更具体地说明 Boreasa 鼓风机、部件号为"C60S1-24PR-05-L2-C056"。

    谢谢。

    -彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我看了调谐文件和 Boreasa 数据表。

    1.在现有文件中编程的电阻值为1.54欧姆、是相位到中心抽头。 Boreasa 数据表中24V L2的这是0.83欧姆相间电阻器、我们需要将其除以2、得到的值是0.41欧姆进行编程

    2.数据表中没有提到 kT ,如果 kT 不正确,电机将无法正常旋转(请参考调整指南 ti.com/lit/ug/slou395d/slou395d.pdf )第4.8节

    3.要测量 kT ,我们实际需要通过外部方法旋转转子,测量产生的相间电压(第2.3节用于 KT 测量技术,第4.6节用于开环旋转)。 如果可能、以开环方式旋转、以良好的速度旋转并停止驱动。 当电机滑行时、测量 Kt。

    我还看到您尚未提供 SysOpt10寄存器的设置。

    谢谢、此致、

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    1.感谢您提供这些信息。  我已将"Motor Parm1"更改为0x35、得到0.387欧姆、这接近于您提到的数据表值0.41欧姆。

    2. 我们将努力寻找 KT。  这似乎是数据表中必须包含的重要内容、因此我们将联系制造商以查看他们是否拥有有关此鼓风机的更多数据。

    SysOpt10寄存器:我们的数据表(SLVSCP6H、2014年7月编写、2020年6月修订)中没有关于 DRV10983的关于 SysOpt10的信息。  我们应该编程的是一个"隐藏"寄存器吗?

    感谢您的帮助。

    -彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    它不是必需的、而是内部的。 感谢您的确认、我会等您的其他详细信息。

    谢谢、此致、

    Venkatadri S.