工具与软件:
嗨、团队:
应在下面的圆圈区域中输入哪种值?

如果您有有关如何使用 Motor Studio 的任何文档、请同时告诉我。
此致、
哎呀
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
应在下面的圆圈区域中输入哪种值?

如果您有有关如何使用 Motor Studio 的任何文档、请同时告诉我。
此致、
哎呀
尊敬的 Shoo、
我将在这里做简要介绍、我们正在开发快速入门指南、并很快将发布。
此选项卡用于验证速度环路行为、为了模拟应用配置时的电机瞬态响应、我们需要了解电机机械参数、如 J、B、窗口系数。
配置包括使用的电流限制、速度环路 Kp、Ki 值、闭环加速和减速值等
在这里、J、B 不是精确的单位、我们通过曲线拟合间接估计并使用它们进行仿真。
我们需要通过禁用速度环路来运行此优化、并在扭矩模式下运行。 请注意、在扭矩模式下、速度不受控制
您标记的窗口是该工具的输出
要遵循的步骤
1.表格电流与速度间的关系必须通过应用转矩命令来填充、步长为10%或提供良好的转速 差 (表格最多有7行)
2.下表中的初始速度、最终速度以及从初始速度到手动速度所需的时间是用户输入的。 为此、当您以最高速度停止电机时、电机滑行至零、测量任意两个线性度相当高的速度点、并提供时间和速度值。
3.完成以上两个步骤后,我们可以点击计算参数。 然后、窗口 A、B、C 都被更新。
4.完成此步骤后、请转到速度环路选项卡以查看电机行为。
有关更多详细信息、请参阅在线研讨会的 WebEx 录制。
https://ti.webex.com/ti/ldr.php?RCID=86fc0fff8d2726818542635fb5353db8
谢谢、此致
Venkatadri S.