This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8329AEVM:使用不同的微控制器

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8329AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1389385/drv8329aevm-using-different-microcontroller

器件型号:DRV8329AEVM

工具与软件:

您好!

我正在尝试制造自己的 BLDC 电机控制器、并将  DRV8329AEVM 用于 其功率 MOSFET 和栅极驱动器。 对于 MCU、我正在使用 F28035 Piccolo 卡(不是可轻松连接 DRV8329AEVM 引脚的 Launch Pad)。 我正在尝试将 PWM 信号从 F28035连接到 EVM 的 INHx 和 INLx 引脚。 每当向 INHx 和 INLx 引脚施加电压时、nFAULT 就会被切换、栅极驱动器看起来被禁用(所有 GHx 引脚的电压读数为6伏、所有 GLx 引脚的电压读数为0伏)。 我的问题是、导致这种情况的原因可能是什么? 我可以使用 F28035微控制器吗 ?或者该 EVM 是否仅与 LAUNCHXLF280049C LaunchPad 兼容?

提前感谢您的任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Silas:

    我不太熟悉如何在我们的 EVM 中使用不同的 MCU。 如果您仍在尝试使用我们的 GUI、则必须使用 Launchpad。

    您是否仅将输入引脚连接到 MCU? 您是否了解了 LaunchPad 也连接到了什么? 可能丢失了一些连接?

    www.ti.com/.../slvucf5a.pdf

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara、

    我并不是要使用 GUI、因此我认为我不需要 LaunchPad。 我希望我需要的唯一连接是输入连接、但我确实考虑了其他引脚。 我已经找到了您共享的表、并尝试建立 LaunchPad 本来不可用的其他连接。  

    但是、经过进一步测试、我发现在使用时只有 INHA 引脚会触发故障。 我认为我正在使用的电路板可能会在电路的 A 相部分的某处损坏。 如果不是这样的话、我相信这个电路板可与我的 MCU 一起工作。

    我会将此问题标记为已解决、因为在我获得新的电路板之前、我可以做的事情不多、但如果您或任何其他人考虑任何连接或配置更改、我可能需要让您随时回复此消息并提供建议。  

    此致、  

    Silas