工具与软件:
您好!
我正在尝试制造自己的 BLDC 电机控制器、并将 DRV8329AEVM 用于 其功率 MOSFET 和栅极驱动器。 对于 MCU、我正在使用 F28035 Piccolo 卡(不是可轻松连接 DRV8329AEVM 引脚的 Launch Pad)。 我正在尝试将 PWM 信号从 F28035连接到 EVM 的 INHx 和 INLx 引脚。 每当向 INHx 和 INLx 引脚施加电压时、nFAULT 就会被切换、栅极驱动器看起来被禁用(所有 GHx 引脚的电压读数为6伏、所有 GLx 引脚的电压读数为0伏)。 我的问题是、导致这种情况的原因可能是什么? 我可以使用 F28035微控制器吗 ?或者该 EVM 是否仅与 LAUNCHXLF280049C LaunchPad 兼容?
提前感谢您的任何帮助!