This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:使用1个8718驱动4个电机

Guru**** 2440920 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1392134/drv8718-q1-use-1pcs-8718-to-drive-4-motors

器件型号:DRV8718-Q1

工具与软件:

你好、专家

我想使用1个8718来驱动4个电机。 要求如下所示:

1. motor1、motor2、motor3 和 motor4需要向前和向后转动,一次只能  使用 Motor1、motor2、Motor3和 motor4中的一个。

我具有以下解决方案。 是否合适?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jay、

    是的、这样应该起作用。   

    此致!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢。 明白了