请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8718-Q1 工具与软件:
你好、专家
我想使用1个8718来驱动4个电机。 要求如下所示:
1. motor1、motor2、motor3 和 motor4需要向前和向后转动,一次只能 使用 Motor1、motor2、Motor3和 motor4中的一个。
我具有以下解决方案。 是否合适?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你好、专家
我想使用1个8718来驱动4个电机。 要求如下所示:
1. motor1、motor2、motor3 和 motor4需要向前和向后转动,一次只能 使用 Motor1、motor2、Motor3和 motor4中的一个。
我具有以下解决方案。 是否合适?