This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:nFAULT 需要为芯片提供上拉电阻器才能正确上电?

Guru**** 2440920 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A, MCT8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1380579/mcf8316a-nfault-needs-pull-up-resistor-for-chip-to-power-up-correctly

器件型号:MCF8316A
主题中讨论的其他器件: MCT8316A

工具与软件:

我在使用 EVM 在目标板上对 MCF8316A 进行编程时遇到了非常令人沮丧的问题。 我不断收到连接错误消息、要求我重新启动 GUI。 这过去是有效的。


我在论坛上的另一篇文章中看到、FG 和 nFAULT 引脚需要一个上拉电阻器才能使芯片正确上电。 这是真的吗? 这将是一个重大的利诱。 我知道这些是开漏输出、需要上拉电阻器才能用作输出。


但是、在不使用输出的情况下、需要上拉电阻器才能使芯片工作、这是前所未有的。

谢谢!

Dave Gustavson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    [报价 userid="450484" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1380579/mcf8316a-nfault-needs-pull-up-resistor-for-chip-to-power-up-correctly 我在论坛上看到另一篇帖子中看到 FG 和 nFAULT 引脚需要一个上拉电阻器让芯片正确上电。 这是真的吗?

    这是正确的、如果 nFAULT 和 FG 引脚在上电期间没有上拉电阻器、则器件将进入内部测试模式。

    我建议查看我们的 MCF8316C-Q1器件、除了对 MCF8316A 中固件的各种错误修复之外、该器件还包含在 nFAULT 和 FG 引脚上启用内部上拉电阻的选项、因此无需外部上拉电阻。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    感谢您的快速响应。  这就引出了几个问题:

    我已将 FG 上拉、但通过压降为1.1V 的光耦合器、因此它会被上拉至约2.1V。  这就够了吗?

    nFAULT 保持悬空。  但是、我构建的少数原型似乎可以正常工作。  这是因为 FG 被拉了、还是我到目前为止很幸运?  如果芯片进入内部测试模式、会是什么样的?  i2c 在此测试模式下是否仍然响应?

    谢谢!

    Dave Gustavson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    我有18块电路板。  当尝试使用 EVM GUI 进行编程时、有时会弹出连接错误消息。  但是、在我对它们进行编程之后、它们似乎可以正常工作。  使 nFAULT 引脚悬空时、我会看到哪些症状?  除非绝对必要、否则我不想修改这些电路板、将所有芯片更换为修订版 C。  请提供建议。

    谢谢!

    Dave Gustavson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    nFAULT 和 FG 引脚需要上拉电阻器。   如果 nFAULT 引脚和 FG 引脚未上拉至 AVDD、我们无法保证 MCT8316A 能够像数据表中所述那样正常工作。  

    我被误认为、当 nFAULT 引脚在上电期间未被拉至高电平时、MCT8316A 不会进入测试模式。 数据表声明、nFAULT 和 FG 引脚需要上拉电阻器、是为了避免导致器件无法按数据表所述运行的错误。

    我要指出的是、MCF8316C 与 MCF8316A 是引脚对引脚的、不需要更换电路板。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    请详细说明此错误的症状。  很难向这里的人解释为什么他们需要换掉所有的芯片和重新配对板,如果他们看起来正常工作。

    谢谢!

    Dave Gustavson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    我将联系我们的系统团队、看看我们是否可以提供有关预期会出现哪些症状的更多信息。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    在了解 FG 和 nFAULT 上需要上拉引脚的原因后、这样做是为了避免进入测试模式。 在该测试模式下、将重新配置 MCF8316A 的多个引脚以进行测试。 一些为测试模式更改的引脚包括 I2C 引脚、因此除非对器件进行下电上电、否则无法通过 I2C 与器件进行通信。 为了避免意外更改行为或损坏 MCx 器件、需要在 MCx 上电之前对这些引脚上拉、以连接到 AVDD 或外部源、从而将引脚上拉至3.3V。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Joshua。  这是我的观察。  我需要循环通电并尝试对器件进行多次编程、但一旦编程、我就不需要 i2c、然后它就能正常工作。

    谢谢!

    Dave Gustavson