主题中讨论的其他器件: MCT8316A
工具与软件:
我在使用 EVM 在目标板上对 MCF8316A 进行编程时遇到了非常令人沮丧的问题。 我不断收到连接错误消息、要求我重新启动 GUI。 这过去是有效的。
我在论坛上的另一篇文章中看到、FG 和 nFAULT 引脚需要一个上拉电阻器才能使芯片正确上电。 这是真的吗? 这将是一个重大的利诱。 我知道这些是开漏输出、需要上拉电阻器才能用作输出。
但是、在不使用输出的情况下、需要上拉电阻器才能使芯片工作、这是前所未有的。
谢谢!
Dave Gustavson