This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8847EVM:负载时的输出电压不符合预期 drv8847evm

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8847EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1386289/drv8847evm-output-volatge-at-load-is-not-as-expected-drv8847evm

器件型号:DRV8847EVM

工具与软件:

大家好、团队成员:

论坛说明: motrol 控制未按预期运行 DRV8847EVM  
通过遵循您对该问题的回答进行操作
我从事 DRV8847EVM 板工作
按照相同的步骤进行操作

A. 安装所有 J6、J7和 J8;将 OUT1短接至 OUT3并将 OUT2短接至 OUT4;在之间添加8V 输入
 EVM VM 和 GND;在 EVM 和计算机之间连接 USB 电缆。

测量:MODE 引脚;nSleep 引脚;所有 INx 引脚均为低电平。 ;

这里我同样安装了所有短接 OUT1和 OUT3的跳线、OUT2和 OUT4在 EVM 和计算机之间应用了8V 连接的 USB

我测量了 Mode 引脚;nSleep;所有的 IN1、IN2、IN3、IN4都是低电平

B. 打开 DRV8847EVM GUI 并选择"Parallel mode"并执行"Driver Enable"、将进入
请参阅:
1.输出端无负载时、"故障状态"变为红色。 这是因为存在开路负载检测
位置
2."故障状态"在输出端具有15欧姆负载时保持绿色。

测量模式引脚;nSleep 引脚和 IN3引脚为高电平(3.3V)。 IN1、IN2和 IN4引脚为低电平。

 这里同样我做了;在 GUI 中选择了并行模式,并启用了驱动程序显示 nFault 红色;

经测量、nSleep 引脚和 IN3引脚为高电平(3.2V 约为3.3V)、IN1、IN2和 IN4也为低电平

->但是,添加15欧姆负载后,nFault 仅为红色(这是第一个观察结果)

c.启用"IN1"并设置为100%、IN1电压为3.3V、OUT1-3输出为 EVM 512mA 上的8V
流入负载。  

我在这里启用了 IN1并设置为100%  

我观察到 IN1上为3.3V 、但 OUT1-3输出的电压为0.003 (在每个接地输出上、该电压在200mV 至300mV 之间变化)

甚至我尝试了多种方法

  • 通过在 IN1、IN2或 IN1开启且 IN2关闭或 IN1关闭或 IN1关闭或 IN2开启时改变输入的占空比
  • 通过移除跳线 J6;J7;J8和 J3 (带 PUSH 或 RESET、不带)
  • 扭矩标量来调整转子磁通  
  • 即使我更改了模式也是如此  

但不反映输出  
请务必考虑我的问题并尽早给出解决方案

注意:请查看屏幕截图以供参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rushidha:

    请大家等到明天再研究这个问题并作出回应、

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我什么时候可以期待一个响应
    请尽可能早做

    正在等待解决方案

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rushidha:

    您能否在示波器上捕获电路板上的输入波形。 因此我们可以确保 GUI 反映在板上。 我还在 GUI 屏幕截图中看到一个故障:

    您能否检查输出中是否存在任何重试行为?  

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Keerthi:

    是的、我可以通过 GUI 在示波器上看到输入波形;如果我更改了占空比、它将反映出来。 我检查了从微控制器到驱动器的 IN1、IN2、IN3、IN4电压是否正常工作、但输出不在驱动器上得到反映  

    我提供了8V 或12V 的电压(当我检查 OUT1与接地约200-300mV ,但输出之间没有输出(约0.01V))

    电流为0.5A (电流消耗为0.1A)

    我连接了 15欧姆、并向电机进行了检查、电机上无观察结果  


    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rushidha:

    但为了澄清您不会看到故障?

    您要在哪里测量此电流?

    电流值为0.5A (电流消耗为0.1A)

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerthi
    nFault 仅呈红色、不呈绿色
    通过显示屏中的电源(device:tdk-lambda)显示电流消耗

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里有混淆,这里的电流是驱动器电源电流消耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我们可以看到锯齿型波形,这是怀疑是一个重试. 但电压为200 300毫伏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenevsen:

    您能告诉我重试时间是多少吗? 似乎这可能是 OCP 故障? 输出端未连接任何元件时是否会发生这种情况。 您能否尝试捕获输出电流、输出电压、电压的一些波形。  

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerthi  

    早上好

    我将共享图形和设置  

    OUT1和 OUT2之间的电压(电压约为0V)

    2. OUT1接地电压与 OUT2接地电压相同(APRROX 200 - 300mV 电压)

    使用 Rheoshat 的15欧姆3.setup(Connected 负载)  

    4.参考我读数为0.11A 的电流消耗

    我的怀疑是关于热关断,如果它是热关断什么是解决方案  

    谢谢、此致

    Rushidha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rushidha:

    明天让我来检查一下并向您通报最新情况。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、keerthi、

    温和的余数

    是否有任何更新?

    谢谢、此致

    Rushidha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rushidha:

    您能否移除负载并重启电源、然后查看是否仍然出现故障。 如果没有故障、您可以尝试应用输入和捕获输出。 该负载(电磁阀)是什么类型的负载?

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi:

    即使未提供电源、在与 USB 连接到 PC (GUI 控制)时仍出现无负载故障

    其 A 变阻器(变阻器)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rushidha:

    由于未通电、因此您会看到欠压故障。 您能否在空载的情况下为 EVM 供电、并在仍出现故障时告诉我。

    此致!

    Keerthi