工具与软件:
大家好、团队成员:
论坛说明: motrol 控制未按预期运行 DRV8847EVM
通过遵循您对该问题的回答进行操作
我从事 DRV8847EVM 板工作
按照相同的步骤进行操作
A. 安装所有 J6、J7和 J8;将 OUT1短接至 OUT3并将 OUT2短接至 OUT4;在之间添加8V 输入
EVM VM 和 GND;在 EVM 和计算机之间连接 USB 电缆。
测量:MODE 引脚;nSleep 引脚;所有 INx 引脚均为低电平。 ;
这里我同样安装了所有短接 OUT1和 OUT3的跳线、OUT2和 OUT4在 EVM 和计算机之间应用了8V 连接的 USB
我测量了 Mode 引脚;nSleep;所有的 IN1、IN2、IN3、IN4都是低电平
B. 打开 DRV8847EVM GUI 并选择"Parallel mode"并执行"Driver Enable"、将进入
请参阅:
1.输出端无负载时、"故障状态"变为红色。 这是因为存在开路负载检测
位置
2."故障状态"在输出端具有15欧姆负载时保持绿色。
测量模式引脚;nSleep 引脚和 IN3引脚为高电平(3.3V)。 IN1、IN2和 IN4引脚为低电平。
这里同样我做了;在 GUI 中选择了并行模式,并启用了驱动程序显示 nFault 红色;
经测量、nSleep 引脚和 IN3引脚为高电平(3.2V 约为3.3V)、IN1、IN2和 IN4也为低电平
->但是,添加15欧姆负载后,nFault 仅为红色(这是第一个观察结果)
c.启用"IN1"并设置为100%、IN1电压为3.3V、OUT1-3输出为 EVM 512mA 上的8V
流入负载。
我在这里启用了 IN1并设置为100%
我观察到 IN1上为3.3V 、但 OUT1-3输出的电压为0.003 (在每个接地输出上、该电压在200mV 至300mV 之间变化)
甚至我尝试了多种方法
- 通过在 IN1、IN2或 IN1开启且 IN2关闭或 IN1关闭或 IN1关闭或 IN2开启时改变输入的占空比
- 通过移除跳线 J6;J7;J8和 J3 (带 PUSH 或 RESET、不带)
- 扭矩标量来调整转子磁通
- 即使我更改了模式也是如此
但不反映输出
请务必考虑我的问题并尽早给出解决方案
注意:请查看屏幕截图以供参考